This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PP-SALB-EVM:针对此板激光输入的激光传感器产品的建议或规格

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2555
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576389/pp-salb-evm-recommendations-or-specifications-for-a-laser-sensor-product-for-the-laser-input-of-this-board

部件号:PP-SALB-EVM

您好,

您是否有针对 此主板激光输入的激光传感器产品的建议或规格?

谢谢!

LAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意这一要求。  我注意到主板上标有"激光"的输入,但在文档中找不到任何参考,也找不到如何使用它的建议。

    这似乎是我想要利用的强大功能。

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,LAN,

    我们在这里使用的设备是LK-G5000系列Form Keyence Corp.

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Roy提供的一些信息,但是激光器是如何专门使用的?  我从未在PPC3中看到过任何引用激光测量的内容-我希望有某种"我有激光"设置复选框,或者改变工艺流程以包括激光测量的内容。

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josh:

    尽管学习板PP-SALB-EVM上有激光输入,但它不支持来自激光测量的偏移数据。 这就是您在PPC3中看不到替代产品的原因。 因此,您可以向扬声器供应商索要BL值,也可以应用加载质量方法来获取BL值。

    此致,

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中提取BL已经足够简单,但当然,在不经历附加质量方法的麻烦的情况下,实际测量BL会更加准确。

    您提到您现在正在TI使用Keyence激光电光计。  从这一点以及主板上的物理连接端口的存在,我推断这将是未来(希望近期)某个时间添加的功能。  这是一个公平的假设吗?

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:

    您说的对,能够通过实际测量获得BL将会提供更准确的结果。 事实上,我们的一些低功耗放大器已经配备了它,例如TAS2555。

    是的,我们计划在一年左右的时间内在未来的中功率产品上解决此功能。

    谢谢!

    此致,
    徐耀华
    德州仪器(TI)