This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:2个麦克风输入,MCLK 12 MHz PLL和放大器;ASI设置

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101, TLV320ADC3101EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576811/tlv320adc3101evm-k-2-mic-input-mclk-12-mhz-pll-asi-setting

部件号:TLV320ADC3101EVM-K
主题中讨论的其他部件:TLV320ADC3101

使用TLV320ADC3101,但使用时12MHz主时钟出现问题。

主要问题是MIC在没有任何声音输入的情况下具有最大音量。

我在随附的PPT文件中总结了问题,请参阅随附的。 (另附记录波形和其他数据)

e2e.ti.com/.../TLV320ADC3101_5F00_2Mic-ISSUE.pptx

我测试了所有PLL设置。

计算ADC3001/3101时3101时钟配置(BCLK 521kHz,1.024Mhz,2.048Mhz)

MCLK:12MHz (输入)

BCLK:512Khz (输出)

WCLK:16kHz (输出)


 

1.装置是否可通过 12MHz MCLK 输入工作?

- BCLK:512Khz (输出),WCLK:16kHz (输出),16位数据速率,2麦克风(立体声)

2.如果可能,您能否在我的设置中找到我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    TLV320ADC3101EVM-K在从PC发送/接收数据时无法在主模式下工作。 它只能与外部音频测量工具一起用作主机。 对于PC录像选项,EVM只能用作从属设备(BCLK/WCLK作为输入)。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将测试PCB B/D

    此外, TLV320ADC3101能否在以下条件下接收MCLK输入和设计?

    MCLK:12MHz (输入)

    BCLK:512Khz (输出)

    WCLK:16kHz (输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,SL,

    是的,可以。 PLL可用于生成采样速率的12MHz MCLK。 可从此MCLK生成512KHz BCLK和16kHz WCLK。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.