请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320ADC3101EVM-K 主题中讨论的其他部件:TLV320ADC3101,
使用TLV320ADC3101,但使用时12MHz主时钟出现问题。
主要问题是MIC在没有任何声音输入的情况下具有最大音量。
我在随附的PPT文件中总结了问题,请参阅随附的。 (另附记录波形和其他数据)
e2e.ti.com/.../TLV320ADC3101_5F00_2Mic-ISSUE.pptx
我测试了所有PLL设置。
计算ADC3001/3101时3101时钟配置(BCLK 521kHz,1.024Mhz,2.048Mhz)
MCLK:12MHz (输入)
BCLK:512Khz (输出)
WCLK:16kHz (输出)
1.装置是否可通过 12MHz MCLK 输入工作?
- BCLK:512Khz (输出),WCLK:16kHz (输出),16位数据速率,2麦克风(立体声)
2.如果可能,您能否在我的设置中找到我的问题?