This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:停机引脚=低时的VDD最大值

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/577072/tpa6211a1-vdd-max-when-shutdown-pin-low

部件号:TPA6211A1

你(们)好

我们希望在设计中使用TPA6.2111万。 当我们的设备与音频放大器一起激活(关闭=高)时,VDD上的电压低于5.5V。

但是,当音频放大器关闭(关闭=低)时,此电压可达到约5.6 5.7V。 含义高于"推荐电压"(5.5V),但始终低于"绝对最大值" (6.0V)。

由于我们的设备处于待机状态(95 % of Time)的大部分时间,此电压将为5.6 -5.7V。

问题:这种低过压是否会在长时间后损坏TPA6211A1?

数据表中未介绍此规格。

谢谢回答。

西蒙·P·  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Simon:

    只要电压低于绝对最大值,就不会出现问题 高于推荐电压工作可能会影响设备性能(规格是在推荐的工作条件下获得的),但由于设备工作时电压低于5.5V,因此应该没有问题。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)