This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2555YZEVM:PPC3的I2C数据

Guru**** 2954360 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576192/tas2555yzevm-i2c-data-for-ppc3

部件号:TAS2555YZEVM
主题中讨论的其他部件:TAS2555

请告诉我TAS2555和PPC3的I2C函数。

①Which默认I2C锁频100kHz或400kHz?

②Is有办法在PPC3上注册转储文件?

③If有任何关于脚本文件平均值的详细文档,请告诉我。

 例如,下面的脚本数据不确定,数据大小非常大。

W 98 08 7 f
> ff
> ff
> ff
> 00
> 00
04个月
> E2
>4b.
47岁
> B2
> 35
> 00
> 00
> 00

・

・

・

e2e.ti.com/.../test3_5F00_combined_5F00_configuration_5F00_0_5F00_ROMMode1_5F00_48KHz.txt

④About问题③,是否有无需写入数据的脚本?

 如果上述和模拟脚本不需要写入,数据大小将是有效的。

  

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi:

    1)默认时钟频率为100KHz。
    2)关于dumb文件,是否要通过PPC3生成二进制文件?
    3)我们始终建议使用PPC3来创建脚本文件,是否使用PPC3来创建它?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞-圣

    感谢您的回复。

    我在下面回答你的问题。
    ----------------------------------
    2)关于dumb文件,是否要通过PPC3生成二进制文件?
    ⇒是的,我们希望通过PPC3生成二进制文件。

    3)我们始终建议使用PPC3来创建脚本文件,是否使用PPC3来创建它?
    ⇒是的,我使用了PPC3并创建了脚本文件。
    但客户正在尝试将此脚本手写到其他音频DSP (非TI DSP)。
    因此,客户希望忽略可以省略的脚本点。
    ----------------------------------

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    所附文件解释了如何通过PPC3生成二进制文件。 我希望这对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../2.PPC3_5F00_Process.pdf

    此致
    Jos é Luis Figueroa  
    音频应用工程师