This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.858万:升压转换器电感器选择

Guru**** 2950110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576345/lm48580-boost-converter-inductor-selection

部件号:LM4.858万

你好

我目前正在处理电路区域是最重要参数的应用。 因此,我们必须减小外部组件的尺寸,特别是电感器和肖特基二极管。 我们已经使用2.2µH Ω 电感器测量了放大器,在SPL (输出电压)和THD方面没有发现任何问题。 我能否获得有关以下几点的更多信息:

-您是否有任何推荐的电感器或肖特基二极管,它们与非常小的组件(特别是组件的高度)有关

-如果我们使用2.2 µH电感器,您是否认为升压转换器的稳定性存在风险?

-您是否已经体验过不同的外部组件?

非常感谢你的帮助

此致

Markus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markus:

    我们没有测试不同的外部组件。 此外,数据表上的规格是通过推荐的组件获得的;不同的设置不能保证在规格范围内工作。
    您可以尝试使用不同的组件,但要确保电感器和二极管的额定电流足够。 额定电流应高于系统的最大电流。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan

    是否存在2.2 µH电感器出现问题的特定情况? 您认为可能会导致问题的任何特定操作角(温度,电压...)? 否则,我们必须进行大量测量以确保正常运行。 我们只想从最关键的问题开始。

    谢谢,顺祝商祺

    Markus