This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:Vref (参考电压去耦=0.5Vcc)是什么意思?

Guru**** 2546450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576931/pcm1808-what-does-vref-reference-voltage-decoupling-0-5vcc-mean

部件号:PCM1808

大家好,

我目前对音频转换器PCM1806感到困惑,它有一个Vref针脚。 它被描述为参考电压去耦(=0.5Vcc)引脚。 我只使用过其他类型的ADC,显然需要参考电压输入,但是如数据表中所述,PCM1806的参考电压应通过一对电容器连接到模拟接地。 这是否意味着不需要额外的参考资料? 关于0.5Vcc描述,我是否应该观察到该针脚上的0.5Vcc电压?

非常感谢!

修  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shuo,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    ADC所需的参考电压由VCC内部生成,其值为0.5×Vcc。 PCM1808的Vref引脚用作内部稳压器的去耦点,此引脚不应用于为外部电路供电。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    非常有帮助! 也许您还可以告诉我,即使芯片处于关闭和从属模式,此电压是否仍保持在0.5Vcc? 我不确定我的芯片是坏了还是因为关机模式? 再次感谢!