This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:PCM2704C

Guru**** 2931470 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4990, PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576973/pcm2704c-pcm2704c

部件号:PCM2704C
线程中讨论的其他部件:LM4990

我正在使用带有USB接口的PCM2704C DAC以及LM4990音频功率放大器来实现当前的PCB设计。  是否有人知道这些文件是否存在SPICE文件,以便我可以将它们导入到National Instruments MultiSim 11.0 中?  根据我的理解,MultiSim不接受IBIS文件。  如有任何援助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Greg,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    遗憾的是,我们没有这些设备的SPICE模型,我建议您咨询Simulation模型论坛中的专家 以了解更多信息。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师