This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560EVM:PurePath Console 3和TAS2560

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576708/tas2560evm-purepath-console-3-and-tas2560

部件号:TAS2560EVM
主题中讨论的其他部件:TAS2560

数据表中不断提到PPC3可用于配置TAS2560,但该应用程序仅具有音频模式选项,没有找到以图形方式更改寄存器值的简单方法。 当然,寄存器映射确实显示寄存器值,但这非常粗略,设置不同的配置不会创建您可以稍后运行的代码。 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andres,

    欢迎使用e2e。
    TAS2560应用程序上还有Device Control (设备控制)面板 使用此面板,您可以在设备中配置更多内容。
    此外,在Register Map (配准映射)上,您可以通过双击Value (值)列或双击特定位来手动设置值。 如果您已经配置了设备,则可以将设置另存为ppc3文件,以便以后在同一应用程序上使用

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)