This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863EVM:100K电阻器和输入上的低通滤波器

Guru**** 2795595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576675/pcm1863evm-100k-resistor-and-low-pass-filter-on-inputs

部件号:PCM1863EVM
在Thread:PCM1863中讨论的其他部件

您好,

100k电阻器(R40-R47)对ADC输入有什么好处? 是否与[1]相关? 在使用pcm1863数据表的图53中所示的低通滤波器的输入端是否需要这些滤波器?

此致,Sebastian

[1] https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/w/design_notes/2810.pcm186x-unused-inputs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastian,

    这些电阻器的使用与您提供的注释相关。 建议用于输入并非始终连接到PCM1863的EVM等应用。 如果使用过滤器,也需要这些过滤器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师