This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将PCM数据转换为wav

Guru**** 2365780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, CC3200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575882/convert-pcm-data-to-wav

主题中讨论的其他部件:CC3200AUDBOOSTCC3200

尊敬的社区:

我有CC3200主板和 CC3200AUDBOOST,它有 TLV320AIC3254,我能够将音频从麦克风转换为原始PCM数据,

我想将原始PCM转换为wav,flac或mp3,以便将其发送到google进行识别  

请帮帮我

此致

Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shashank,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    遗憾的是,我们没有能够将PCM数据转换为不同格式的IC,您可能需要具有足够功能的处理器或编码软件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我们对音频处理非常陌生,我们计划在我们的其中一款产品上实施语音识别

    这个项目的目标是我们的产品将有一个麦克风,并将继续收听流媒体,寻找关键字例如:OK Google

    检测到关键字后,它应开始从麦克风录制数据并发送到Google服务器,以便从语音转换为文本

    请在这方面帮助我们,我们应该如何开始? 我们应该查看哪些处理器或编解码器?

    此致
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,  

    有关语音识别,请参阅此E2E帖子: https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/p/567381/2080035#2080035 。56.7381万。</s>208.0035万 208.0035万

    以及此博客: https://e2e.ti.com/blogs_/b/msp430blog/archive/2016/11/08/mcu-s-can-recognize-what-you-say

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Leonard,

    谢谢,我浏览了这些链接,今天我们决定语音处理应脱机完成

    C5535 eZdsp使用TIESR gforge.ti.com/.../ 。 我们曾尝试在此网站注册访问权限,但从未收到他们发送的任何激活电子邮件。 此项目是否已失效?

    此外,如果我们在项目中使用此字,并假设我需要存储50个单个字,则需要多少内存? 是否有计算方法?

    请帮助我们访问TIESR asap

    此致
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shashank,

     我看到该软件可从以下产品页面直接下载: http://www.ti.com/tool/TIDEP0066

    这里还有设计指南和其他参考材料。

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Leonard,

    谢谢,我已下载,我将继续

    此DSP是否支持无线更新? 它可以连接多少内存?

    此致
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shashank,

    正如Leonard所提到的,请看一下TIesr TI设计。 您是否已决定使用DSP? TI设计基于C5535 eZdsp,但也可以在C5545 DSP上工作。 C5000有一个E2论坛 e2e.ti.com/.../109 ,用于解答后续问题。

    请记住,TIesr TI设计仅用于演示目的,不适用于生产系统。 我们与能够提供更强大的语音识别库的第三方合作。 当您准备跨越这座桥时,请联系您的TI销售代表,他们可以传递更多信息。

    希望这能让你继续前进。 谢谢。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lalindra,您好!

    我们还没有决定使用DSP,您能告诉我们谁是能够提供强大语音识别库的第三方吗? 我们如何与他们联系?

    我们将使用适合语音识别库的DSP,您说什么? 我们需要在没有互联网的情况下离线识别约100个字

    此致
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的TI团队:

    以上是否有任何更新?

    此致

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    我们在C5535 DSP上运行的TIesr上没有测试超过2个字,因此很难肯定这款DSP是否适合。  

    在这种情况下,需要考虑的是设备上扩展词汇以容纳更多单词时所需的空间。 此外,MIPS也会增加此大型库的开销。 您还希望所有100个单词都有声学上唯一的单词,这样就可以避免出现几个听起来相似的单词。

    我建议您获得C5535 eZdsp,在TIesr中添加更多字词,并在您扩展词汇时评估性能。

    您是否已经与TI代表或FAE合作?

    Lali