This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:是否打开瞬态?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576415/lm4871-turn-on-transient

部件号:LM4871

当STBY (待机)引脚被激活时,LM4871会出现打开瞬态,导致扬声器发出“砰砰”声。  两条输出线的视图显示它们之间的间隔大约为22毫秒,从而导致此瞬态。 部件的这种正常行为是吗? 是否可以采取任何措施来尽量减少影响? 正在使用配置为电压随动件的设备进行测试,并且正输入保持在VCC/2。 原理图中的AUDIO_IN信号为浮动,以进行测试。

我们的设计操作配置为 Sallen-Key过滤器的设备,但即使禁用了过滤器(通过删除C2),行为也是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Larry:

    有时,单端模式下的不平衡输入可能会导致弹出噪音。 为了避免此问题,设备可以在差分模式下使用,但由于您的应用,我认为这是不可能的。
    此设备设计为像音频放大器一样工作,我不确定该设备在您的应用程序中是否正常工作。
    我认为您可以使用运算放大器来实施您的应用程序。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师