This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:带PCM1860和PCM5122的I2S音频回路

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5122, PCM1860
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576098/pcm5122-i2s-audio-loop-back-with-pcm1860-and-pcm5122

部件号:PCM5122
主题中讨论的其他部件: PCM1860

我正在尝试使用PCM1860和PCM5122执行BT音频回路测试,原理图如下。

PCM1860配置为硬接线模式,FS = 44.1kHz,I2S模式,通道1已激活。 PCM5122还在硬接线模式下配置时钟信号(BCK和LRCK),从机模式,I2S模式等  

一旦PCM1860的VINL1和VINR1配有250Hz 1Vpp正弦波,我就会在OTL和PCm5122的输出处看到类似的正弦波。 但是我在OUTL和OUTR上什么也没有。 请在PCM5122输入侧查找捕获的DIN,Bck和WCK。 测量结果:F_WCK = 44.1kHz和f_Bck=64*44.1kHz = 2.817MHz。

我缺少什么?

由于PCM5122具有从属时钟bck和WCK作为输入。 它是否仍需要SCK时钟?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Buri,

    原理图和配置似乎正确,同时,当DOUT向PCM5122发送正确的数据时,来自PCM1860的I²S信号也似乎正确。 这让我认为问题出在PCM5122方面。  如果PCM5122检测到SCK接地,内部PLL将从稳定的bck生成所需的系统时钟。 向DAC提供正确的SCK信号后,您是否有相同的行为?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 之前曾尝试提起PCM5122上的SCK引脚,并将尝试接地SCK引脚并报告返回结果。

    BTW,当 首次通电时,有时bck电压会波动到1.8V以下(0至1V方波)。 重新 启动几次后,问题得到解决。 您以前见过这种情况吗? 有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接地SCK针脚没有帮助。