This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5719:TAS5719输出PWM占空比

Guru**** 2514455 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5719

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576180/tas5719-tas5719-output-pwm-duty-cycle

部件号:TAS5719

团队成员,您好!

我有一个关于输出电平的问题。
TAS5719是开环音频放大器,SOI可将 其输出Lebel与扬声器之间的电流取决于PVDD,但我认为PWM占空比(调制级别)已确定。

在以下情况下,TAS5719输出的PWM占空比(调制级别)是多少。

输入:0dBFS
DAP:在所有寄存器上设置0dB (例如EQ,DRC,功率限制等)


非常感谢您的帮助。

此致,
Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamazaki-san,

    如您所述,TAS5719是一款开环放大器,其输出电平取决于电源电压。 这是一个D类放大器,其输出为PWM信号,其高电平将为PVDD。 PWM输出的占空比源自I²S Ω 输入,如果未提供I²S Ω 输入,则占空比将为50 %。

     此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    感谢您的回复。 我知道TAS5719是开环D类ampkifier。
    我想确认特定情况下的PWM信号。 请参阅pptx文件。
    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/6/TAS5719.pptx

    我的理解是否正确?

    非常感谢您的建议。

    此致,
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tamazaki-san,

    打扰一下。

    BTL配置的输出电压计算公式如下所示。

    输出电压[Vrms]= 2 * PVDD *(1/(2*SQRT (2))*ΔDuty循环
    ΔDuty循环         =输入信号*音量级别*调制级别

    PVDD             :12 [V]
    输入信号     :-20 [dBFS]
    音量级别     :0 [dB]
    调制级别 :97.7 [%]

    输出电压= 2 * 12 * (1/(2*SQRT (2))* 0.1 * 1 * 0.977 = 0.829 [Vrms]

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    谢谢你。 我理解。

    我想知道的是
    输入信号 :0 [dBFS]
    音量级别 :0 [db]
    调制级别:97.7 [%]=调制限制

    最大占空比 = 1* 1* 97.7 [%]= 97.7 %

    此致,
    Akihisa Tamazaki