This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:Windows支持

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2904, PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575769/pcm2904-windows-support

部件号:PCM2904
主题中讨论的其他部件: PCM2906PCM2906C

大家好,

我们正在研究PCM2904,以便在我们的应用程序中接收立体声麦克风输入并通过USB发送。

我们创建了带有PCM2904的主板,当我们将其插入Linux机器时,我们看到它显示为单声道输入设备,但它正在发送2个声道的音频。 但是,当我们将其插入Windows机器时,我们看到它显示单声道输入设备,但在这里它仅发送1个声道的音频。

在Windows上发送两个音频通道需要做什么? 我们是否有任何可用于Windows 7/10的更新驱动程序?

另外,我注意到PCM2906有一个C变体,PCM2906C。 似乎此设备没有C变体,是否有原因?

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    USB音频编解码器的修订是为了修复一些已知的错误/问题,但遗憾  的是,PCM2904未进行修订,因为它决定仅更新PCM2906。 我建议您使用PCM2906C而不是2904,这些设备具有相同的一般操作,电气特性和性能,唯一的区别是2906中的可选S/PDIF接口。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    您是否建议我们在使用PCM2906C时不会看到这些问题? PCM2904上是否存在这些已验证的问题? 为什么在Windows上出现问题,而在Linux上不出现问题?

    此致,
    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    我刚刚测试了PCM2906C的EVM ,它在Windows中工作正常,因此您不会遇到任何问题。 需要考虑的是,设备的录制格式可以在Windows中修改,因此我建议您使用PCM2904检查这些设置,以放弃任何Windows配置问题。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    事实证明,我们必须修改Windows中的麦克风设置以接受两个信道,看起来现在工作正常。 感谢你的帮助。

    此致,
    Akash Patel