This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:增益更改大击问题

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576057/pcm1865evm-gain-change-loud-click-issue

部件号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他部件:PCM1865

您好,

当我将I2C PGA增益更改命令写入PCM1865时,音频输出中的咔嗒声非常大。 因此,每次我更改增益时,我正在测试的DAW (Reaper)都会自动将输出静音-非常分散注意力。 我尝试启用软斜坡和筛选DC,但没有运气。 我有4个PGA组。 这是一个已知问题还是有解决方法?

谢谢!

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Colin,

    所述的卡嗒声问题可能与PGA行为有关,建议以小步骤更改PGA级别以避免此类问题。 您是否启用了平稳的PGA更改?您是否可以尝试以0.5dB的步进更改PGA增益,并查看行为是否相同?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在启用Smooth PGA后,以0.5 dB的步长进行了更改。

    我应该查看其他寄存器设置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin,

    感谢您的反馈,您能告诉我们重现此问题的确切步骤和配置吗?,我在EVM中执行了一些测试,方法是在录制时更改PGA增益,如果平滑PGA被禁用,我可以收听剪辑 (声音不是很大),启用平滑PGA后,没有剪辑。 此外,无论是否启用平滑PGA,在更换数字混音器时,都可以听到剪辑。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Diego。 我断开了I2C线路与微控制器的连接,并通过将EVM连接到PurePath控制台测试了PCM1865。 使用TI GUI更改增益时,我没有注意到增益更改问题是坏的。 然后,我注意到,即使我的I2C线路已断开连接,当按下我设置的按钮以将增益更改为微型时,也会发生弹出/单击。 当然,增益不会改变,因为I2C没有连接。 这很奇怪,因为这些按钮直接连接到微控制器上的端口。 在探测两块板(电源,接地和I2S)之间的连接时,似乎显示问题的仅有DOUT1和DOUT2。 有什么想法吗?

    非常感谢你能抽出时间。

    此致,

    Colin