This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:如何对TLV320AIC3101进行编程

Guru**** 2366450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TLV320AIC3262, TLV320AIC3262EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575291/tlv320aic3101-how-to-program-tlv320aic3101

部件号:TLV320AIC3101
线程中讨论的其他部件: TLV320AIC3262TLV320AIC3262EVM-U

大家好,

我计划使用 TLV320AIC3101,但我不知道如何对其进行编程。 是否有编程器可编程编解码器。

此致,

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tapas

    TLV320AIC3101寄存器通过I2C进行编程。 您需要一个能够将I2C命令发送到TLV320AIC3101的设备。

    我们有几个评估模块可供您用于测试。 我们的TLV320AIC3101EVM可用于测试TLV320AIC3101的所有功能。 此评估模块具有附加的图形用户界面,您可以使用该界面轻松配置我们的评估模块。 有关详细信息,请查看以下链接:

    www.ti.com/.../tlv320aic3101evm-k

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以使用任何能够将I2S信号发送至TLV320AIC3101进行编程的微控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tapas

    是的,您可以。 您需要使用微控制器I2C端口进行寄存器配置,使用I2S端口进行音频数据传输。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis Fernando,

    我是否可以使用TLV320AIC3101EVM对新TLV320AIC3101 IC进行编程?TI是否为其提供了编程插座? 能否使用PurePath开发环境(GUI)配置TLV320AIC3101寄存器。

    此致,
    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tapas

    TLV320AIC3101EVM用于评估和测试TLV320AIC3101功能。 如在过去的文章中所述,TLV320AIC3101由I2C接口编程。 TLV320AIC3101EVM包含可连接至外部器件的I2C线路。 您可以将外部TLV320AIC3101连接到这些线路,以便在无法使用微控制器进行编程时对其进行配置。

    关于PurePath开发的问题,此软件专为具有可编程miniDSP的音频编解码器而设计。 由于TLV320AIC3101没有miniDSP,因此此软件无法对其进行编程。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis Fernando,

    在阅读了TI的音频编解码器之后,我了解到TLV320AIC3262是最适合我需要的音频编解码器,因为它具有可编程的DSP内核。 我了解 TLV320AIC3262 USB EVM 模块。 使用PurePath Studio,我们是否可以对TLV320AIC3262 USB EVM进行编程,也可以  使用 TLV320AIC3262 USB EVM对空白TLV320AIC3262进行编程。

    此致,

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tapas

    可以通过多种方式配置TLV320AIC3262EVM-U。 PurePath Studio可用于配置AIC3262编解码器及其miniDSP。 此外,您还可以对miniDSP进行实时编程。 在使用EVM时,可以修改miniDSP系数。

    此外,该EVM还可以使用其CodecControl软件( www.ti.com/.../toolssoftware )进行配置。 此CodecControl软件不能用于配置miniDSP,但可用于以图形方式配置其余块。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis Fernando,

    我所说的不是TLV320AIC3262EVM-U (299美元),正如您所提到的。 我所说的是低成本TLV320AIC3262 USB EVM (99美元)。 我们是否可以将PurePath Studio与TLV320AIC3262 USB EVM (99美元)模块配合使用?

    此致,
    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tapas

    我对此感到抱歉。

    TLV320AIC3262 USB EVM可与PurePath Studio配合使用。 PurePath Studio能够完全配置EVM。 此外,还可以实时配置miniDSP。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis Fernando,

    这是 TLV320AIC3262 USB EVM的链接,可使用PurePath Studio进行编程。 然后,TI为什么要提供CODECcontrol和PurePath,这两个不同的软件用于相同 的(TLV320AIC3262USB EVM)模块。

    此致,

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tapas

    编解码器控制软件用于以图形方式配置EVM。 此软件不能用于配置miniDSP。 另一方面,PurePath Studio可用于配置整个编解码器,包括miniDSP。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.