This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5727:无法完成HD DTS测试

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5352, TAS5727
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574521/tas5727-could-not-pas-hd-dts-test

部件号:TAS5727
主题中讨论的其他部件:TAS5538TAS5352

我们的客户已完成HD DTS认证测试,但未通过。 而另一个TAS5538+TAS5352已5352已通过。

在测试中,信号源将以不同频率(30Hz,1KHz和12kHz)输出3种信号,负载为8欧姆,功率为1W。 要求是其他频率下的谐波不得超过其范围。 但在测试结果中,10kHz和14kHz的谐波超出了要求。 (要求不超过-70dB,但实际上超过-60dB)。  对于TAS5352,两者均低于-80dB。

请参阅附件。

此外,电源为20V。 并且已通过EMC测试。

期待您的回复。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../8-ohm-3-tone-for-5727.pdf

e2e.ti.com/.../8-ohm-3-tone-for-5352.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    是否可以发送TAS5727设计的BOM? 这可能是零部件质量问题,我们可以查看材料明细表,了解我们是否对此有任何建议。

    我将向您发送连接请求,以便我们可以交换BOM。

    此致,
    Brian Angiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    请参阅附件,原理图和BOM。

    他们还尝试了另一个电感器,如下所示,相同的结果。

    08-0.415万-16

    24-1-0.0074万

    电感器

    电感

    7.4406615亿

    L3,L6,L7,L8

    e2e.ti.com/.../ppa3_2D00_amp.pdf

    e2e.ti.com/.../PPA3_2D00_G3_2D00_NEW-PARTS-LIST_2D00_amp-VC1-0.xlsx

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    我为您的客户提供了一些建议:

    1. 评估多个电感器。 这些都很棘手,因为数据表规格本身无法确定哪种电感器能为您提供最佳性能。 收集一组质量感应器并在实验室中对其进行测试对您的客户来说是有益的。
    2. 这是一个开环放大器,因此PVDD线路上的任何噪音都将耦合到音频信号中。 因此,尽可能清洁PVDD管路非常重要。 如果客户尚未使用,请让他们使用实验室的直流电源为系统供电,并查看结果是否有所改善。

    我希望这对您和您的客户有所帮助。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的回复。

    某些信息需要确认。

    1.您提到的电感器用于输出滤波器?

    2.您的意思是电源导轨"VCC_PVDD20V3"可能不干净?

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    是的,我指的是输出滤波器电感器和VCC_PVDD20V3线。 很抱歉,我应该更具体一点。

    此致,
    Brian Angiel