This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3144D2:AVCC电流和数据表错误

Guru**** 2366460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2, TPA3140D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575963/tpa3144d2-avcc-current-and-datasheet-errors

部件号:TPA3144D2
主题中讨论的其他部件: TPA3140D2

您好,

在该组件的数据表中,有2个示例示意图布局(第21页和第22页)。 两个都显示AVCC通过10R电阻连接到PVCC。 但是,这不能显示10R电阻器所需的尺寸,例如通过此电阻器的预期电流/功率。 这应该是什么尺寸的电阻器?

此外,数据表参考TPA3144D2评估板以获得布局示例(第29页)。 遗憾的是,该板不存在,谷歌搜索仅显示引用它的数据表(TPA3144D2EVM)。

另一件事,第28页提到要使用220µF μ L或更大容量的散装电容器,但示例示意图使用100µF μ L电容器。 对于AVCC,文本中提到要使用的10µF值上限,但原理图中显示的是1µF值上限。 第28页和第29页也几乎提到了相同的案文,其中第28页可能是第29页的一个扩展部分。

谢谢!

Falco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Falco,

    感谢您就E2E提出问题。 很抱歉混淆了。

    TPA3144D2与TPA3140D2几乎相同,但输出功率不同。 因此,它们共享相同的EVM设计。 请参阅TPA3140D2 EVM。 EVM设计已经过充分验证,因此请按照设计进行操作。 数据表中的220uF和10uF说明有一定的空白,如果使用这些值,它仍然有效。

    关于PVCC和AVCC之间的电阻,这不是必须的。 如果使用它,D类噪声可以通过AVCC避免输入,这可以提高性能。 我们在设计中验证了部件ERJ-8ENF10R0 (SMD1206 10.0 Ohm Panasonic 1 % 1/4W RoHS), 它工作正常。  您可以相应地选择相应的零件。  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的帮助和澄清。 事情应该马上解决:)

    Falco