This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:S/PDIF到USB?

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/576027/pcm2903c-s-pdif-to-usb

部件号:PCM2903C

   客户有一个设备应用程序,可通过S/PDIF接口接收音频LPCM

并将其输出到USB上。

 

   PCM2903C具有所需的接口,但至少我不清楚它是否存在

支持此类应用程序。 (它似乎支持来自S/PDIF的模拟输入或来自USB的模拟输入,

但它是否支持S/PDIF到USB并不明显。)

 

   能否告诉我该功能是否受支持? 此外,是否有任何应用程序

除了设备数据表中的内容之外,还可以获得其他信息?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Allen,

    PCM2903C可用于通过USB发送S/PDIF数据以用于记录应用程序。 如果 S/PDIF数据不存在,设备将通过USB传输模拟数据,但当 设备检测到S/PDIF输入并成功锁定接收的数据时,将自动从S/PDIF中选择USB接口的数据源。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师