This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110使用低AVCC进行加热?

Guru**** 2502625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575682/tpa3110d2-tpa3110-heat-up-with-low-avcc

部件号:TPA3110D2

您好,先生:  

我们发现TPA1420的表面温度在空闲模式下变得非常热,AVCC  电源电压较低 , AVCC引脚的10kOhm输入电阻错误。    更换10欧姆电阻器后,此问题变为正常。 请告知您AVCC电源电压过低为什么 会导致 体温过高? 我们是否有AVCC功耗数据?  

   

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年20月02日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    PVCC和AVCC之间使用一个10欧姆电阻,以防止高频D类噪声进入线性输入放大器。 AVCC上的电流约为9 mA。 因此,通常PVCC和AVCC之间的电压差很小。

    对于这种情况,10K欧姆值相当高。 如果在PVCC和AVCC之间使用了如此高的电阻值,则从PVCC到AVCC的压降非常大,则AVCC可能过低,无法使设备开始工作。 因此,表面温度不应该很高。  

    在 这种情况下,您能否检查PVCC和AVCC上的电压和电流? PVCC来自哪里? 高温可能 来自主板上的另一个设备?