This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频放大器,50W,

Guru**** 2524790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575651/audio-amp-50w

Thread:TPA3128D2中讨论的其他部件

您好~

我的客户正在寻找具有模拟输入的45W@4欧姆功率放大器。

我提议使用TPA311x系列,但在12V输入下无法达到45W@4ohm。

您是否需要正确的设备或我是否应该使用升压功率级?

欢迎提出任何建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jin-Suk:

    如果使用PVCC=12V/Load=4欧姆, 则任何设备都无法获得45W输出功率。 我认为您需要使用更高的PVCC电源电压。   请参阅TPA3128D2。 它 可以提供 50W输出功率和 THD=PVCC=20V/ 负载=4ohm的10 % ,以及50W输出功率和 THD=PVCC=22V/ 负载=4ohm的1 %。  由于 输出功率较高,请注意散热设计。  

    此致,

    郑少文