This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:当VDD=3.6V时,如果我们将0.6V (VIL_max)~1.3V (VIH_min)应用到EN,是否可能损坏设备?

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572677/tpa2028d1-is-it-possible-case-to-damage-the-device-if-we-apply-0-6v-vil_max-1-3v-vih_min-to-en-when-vdd-3-6v

部件号:TPA2028D1

大家好,

当VDD=3.6V时,如果我们将0.6V (VIL_max)~1.3V (VIH_MIN)应用于EN,是否可能会损坏设备?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,K.Yaita-san

    这不会损坏设备。 我认为您的问题是由另一种情况引起的。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose-San,

    感谢 您 的回答,但我的客户想了解详细信息。

     EN引脚CMOS输入吗?
    如果答案为"是",您是否认为 即使  对EN (CMOS输入)应用了中间级别,也不应损坏TPA2028D1?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,K.Yaita-san

    设置中间级别的问题是设备可以在关机模式或正常模式下工作。 尚不能确定哪种模式将起作用。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose-San,

    感谢您的支持。
    我与我的客户进行了交谈, 他理解了您所说的话。
    此外 ,如果可能,他还想了解EN引脚的等效输入原理图。
    是否可以向我发送信息?

    yaita-k@clv.macnica.co.jp

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,K.Yaita-san

    不幸的是,我无法访问原理图,但启用电路是Hi-Z 也许这些信息可以帮助您。
    请告诉我您的想法。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose-San,

    是的,我也认为 EN 输入是Hi-Z  
    我的客户 认为 设备的CMOS输入必须保持在VCC或GND,以防止电源电流,如以下应用说明所述。
    http://www.ti.com/lit/an/scba004d/scba004d.pdf
    他想确认将中间电平应用到EN引脚是否会损坏设备,是否会影响从VCC到GND的电流。  

    此致,
    Yaita /日本距离