This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:USB音频至扬声器

Guru**** 2377000 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM2906C, PCM2704C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572772/pcm2706c-usb-audio-to-speaker

部件号:PCM2706C
线程中讨论的其它部件: PCM2906CPCM2704C

大家好,

我们正在进行一种设计,在这种设计中,我们的处理器提供USB音频输出。 PCM2706C是否会接收USB音频并将其转换为模拟,以便我们与模拟扬声器放大器配合使用?

此外,我们是否有任何产品能够直接插入USB音频并驱动扬声器? 我们希望驱动低功率扬声器~5W。

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    是的,PCM2906C可用于此应用程序,从USB音频流化模拟输出。 很遗憾,我们没有包含放大器的类似设备,因此我建议您查看一下我们的模拟输入放大器。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    这也可以通过PCM2706C完成吗? 您在上一篇文章中引用了PCM2906C。

    此致,
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    是的,我指的是PCM2706C,抱歉输入错误!

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您能否说明一下PCM2704C和PCM2706C之间的区别?

    PCM2706C似乎有SPI控制和I2S输出,而PCM2704C则没有。 还有事吗?

    我的办公桌上有两台EVM,这两台设备似乎都能够将USB音频转换为模拟信号。  

    此致,

    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    对于最终应用,两种设备均可用于将USB音频转换为模拟输出。 这些设备之间的主要区别是封装,I²S Ω 输出选项和可用的HID控制。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师