This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8511万:LM4.8511万SQ的规格

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575508/lm48511-spec-of-lm48511sq

部件号:LM4.8511万

您好,

我正在为我们的应用审查TI的LM4.8511万SQ。

当我使用模拟输入(@信号端)时,我想知道RF,Rin和增益的可用范围。

我在LM4.8511万数据表中找到了增益计算,但我找不到任何增益限制。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ts Yang

    这取决于输出电平。 如果电源低于该输出电平,设备将会出现卡夹或故障。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师