This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:多个放大器驱动相同的负载

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575225/tpa3118d2-multiple-amplifiers-drive-the-same-load

部件号:TPA3118D2

我的公司不久前开发了一个电路板,其中四个TPA3118D2模块(每个模块都配置为单声道模式(PBTL),其中一个主模块和三个从属模块驱动相同的负载。

该设计旨在实现强大的动力,并且工作正常。 我不知道是否有适用于此配置的应用程序文档。 在AM中,最感兴趣的是最小负载阻抗:还是1.6 欧姆,或者,自从每个模块的电流1/4以来,我可以驱动更低的负载? 此配置是否允许1SPW模式?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mario:

    感谢您就E2E提出问题。 这是一个非常罕见的应用案例,您能否 告诉我 4个放大器使用 相同负载的原因?  它是为了在  负载上获得高电流,还是为了获得高效率,还是 为了 其他目的?  我们  目前没有此类应用程序的数据, 因此请让我们了解  有关您的应用程序背景的更多信息,以便我们可以尝试对此 案例进行分析和测量。   

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好,感谢您的回复。
    是的,4个放大器使用相同的负载。 放大器以24V的电压供电。
    设计的原因是为了在相同负载下获得更多功率,我们测试了2欧姆时160瓦的放大器,并将在1600欧姆负载下测试200瓦。
    在原理2中,模块应该足够,但使用四个模块,我们能够更有效地散热,因为放大器必须封装在IP68盒上。

    此致,
    Mario