This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500EVM:单端信号到差动PGA

Guru**** 2374150 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574696/pga2500evm-single-ended-signal-to-differential-pga

部件号:PGA2500EVM
主题中讨论的其它部件:PGA2500

如果想将5Vpk-pk模拟音频信号驱动到该设备中,谁能告诉我,在这种PGA上,在大约1kHz的频率下,但最大频率为4kHz时,是否可以实现这种信号。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nigel:

    在指定的频率范围内将5Vpk-pk模拟音频信号驱动到PGA2500应该是可行的。  请务必考虑以下事项:  

    1. 模拟输入范围

    2.模拟输出范围

    此致,

    Errol Leon

    精密运算放大器应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Errol,感谢您提供的信息。