This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:此部件是否具有内部上拉电阻器?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575328/pcm1753-does-this-part-have-internal-pull-up-resistors

部件号:PCM1753

您好,

我想将此DAC与3.3V微控制器配合使用,我担心它是5V器件。  从我所看到的内容中,没有提到有上拉电阻器,也没有。  我很担心5V最终会出现在我昂贵的3.3V微控制器开发板上。  请帮助了解此信息?

此致

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles:

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    PCM1753数字输入和输出ATE TTL兼容,但是输出电压为5V,因为此部件不支持3.3V逻辑输出。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师