This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8511万:需要PDM输入

Guru**** 2769605 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575217/lm48511-need-pdm-input

部件号:LM4.8511万
主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3110TLV320DAC3203

您好,

我是音频放大器的初学者,我公司的其他团队使用了TI的LM4.8511万 (D类音频放大器)。

我正在为我的应用程序查看LM4.8511万。

以下是我的问题。

1.对于LM4.8511万数据表,此设备只能接收模拟输入。对吗? 还是可以接收PDM输入?

2.如果只有模拟输入,是否有任何其它TI器件可以接收PDM输入和符合LM4.8511万标准的硅脂规格?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    如您所述,LM4.8511万只能与模拟输入配合使用。
    PDM是一种信号,主要用于数字麦克风。 我们的大多数编解码器都支持PDM输入。 TLV320AIC3110是具有立体声D类输出的编解码器,尽管输出功率低于LM4.8511万。
    另一个选项是继续使用LM4.8511万并使用DAC将PDM连接至模拟信号。 您可以将TLV320DAC3203与PDM输入配合使用,并将其模拟输出连接到LM4.8511万输入。
    我希望这能有所帮助。 请告诉我您的想法。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)