This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有噪音消除功能的音频编解码器

Guru**** 2374080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574709/audio-codec-with-noise-cancelation

主题:TLV320AIC3254中讨论的其它部件

你(们)好

我的客户Txx正在寻找具有噪音消除功能的音频编解码器,我们是否有合适的部件?

1路麦克风输入,然后通过I2S输出通过ADC。
1x模拟输出至放大器
1个I2S输出

音量控制

 应是I2S的硕士。
 从另一个时钟生成PLL也会很好。
 采样率:48kHz范围。
•工业温度范围

此致,

卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kamal,

    我们没有带完全消噪功能的音频编解码器。 在这些情况下,我们只有具有可编程miniDSP的音频编解码器。 用户可以使用miniDSP来配置内部滤波和许多TI算法,这些算法可能有助于降低噪声。

    请看TLV320AIC3254。 此器件支持您的所有要求,并且包含可编程miniDSP。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Louis的反馈,我只想知道我的客户正在寻找ECKO Cancelation (CODEC +DSP) 2W,4OHM。
    放大器也可以是外部部件
    此致,
    卡迈勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kamal,

    由于miniDSP功能,我们的音频编解码器不支持回音消除。 您需要外部DSP来消除回波和噪声。 请查看以下文章以了解详细信息:

    e2e.ti.com/.../2521.minidsp-echo-cancellation-aec

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.