This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900:带USB接口的A/D转换器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2900C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575141/pcm2900-a-d-converter-with-usb-interface

部件号:PCM2900

您好,

我希望USB接口将特定电压值发送到PC。

比电压仅为直流电压(0~3.3V范围)  

所以,我需要A/D和USB收发器。

在单芯片中,我找到了PCM2900C。  

是否可以使用PCM2900C执行上述操作?

如果不可能,请告诉我是否有其他选择或不同的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,城泽,

    PCM2900C是带USB接口的音频编解码器,此器件中ADC的一个功能是集成高通滤波器,用于删除音频输入信号的直流内容。 此滤波器具有典型的切断频率3.744 Hz (48kHz采样率),因此不能用于测量直流电压。

    我建议您在 Precision数据转换 器论坛中询问适合您的应用的ADC。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师