This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:TLV320DAC3101

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/575142/tlv320dac3101-tlv320dac3101

部件号:TLV320DAC3101

在项目中,我们的客户使用TLV320DAC3101IRHBT来驱动8欧姆扬声器,

扬声器线路非常长(关于30 cm),因此我们担心EMI问题。

此外,在扬声器线路附近,还有一些对噪音非常敏感的传感器。

因此,扬声器线路上的噪音也可能会影响传感器。

据我所知,通常D类放大器的输出端需要低通滤波器(LC滤波器),但我们的客户只提供了铁氧体磁珠。 关于抑制EMI,减少串扰和增强ESD保护,TI在TLV320DAC3101IRHBT D类放大器输出上的设计建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    实际上,在某些情况下,D类放大器可能需要EMI噪声滤波器。 我建议将EMI滤波器放在扬声器附近。 有关EMI滤波器设计的详细信息,请参阅以下文档(第一个文档也可能适用于此设备):

    www.ti.com/.../slaa581.pdf

    www.ti.com/.../sloa119b.pdf

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.