This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5624ADDVEVM:TAS5624ADDVEVM,带TAS5538,而不是TAS5558

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5624ADDVEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574917/tas5624addvevm-tas5624addvevm-with-tas5538-instead-of-tas5558

部件号:TAS5624ADDVEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5558TAS5538

您好,

我们已订购TAS5624ADDVEVM以评估TAS5558。
该EVM是使用TAS5538组装的。 在使用TI支持(1-2556766222)的一些循环后,我们收到以下答案:

“根据我们最近的电话交谈,我在此确认,此EVM目前不可用。”

所以他们给我们发了TAS5558DCAR的样品。

在将TAS5538脱色之后,EVM的布局似乎与TAS5558DCAR不兼容。
TAS5558DCAR底部有一个PowerPAD。
应更换的TAS5538没有PowerPAD。 这一地区有一些小通孔,将被电极板缩短。

EVM上的印记:TAS5624DDVEVM - 652.4657万
发货确认:TAS5624ADDVEVM
我们收到了错误的(不兼容的) EVM。

支持人员告诉我们咨询我们的经销商或E2E论坛社区。
两家分销商告诉我们咨询TI。

我们还要求支持TAS5538和TAS555之间的区别,但没有成功。

关于TAS5538数据表的问题:“我们没有可用的数据表”。

是否有解决方案可用于评估TAS5558?

此致,
Jochen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jochen,

    我对所有的混乱表示歉意。 我是Adam Sidelsky,高功率音频和TAS55x8的应用支持。

    TAS5558和TAS5538具有引脚兼容性和功能等效性。 TAS5624EVM未正确填充TAS5538。

    我们现在已经解决了该问题,将来的主板上应该都安装了TAS5558。

    我们已经更正了TAS5624EVM的库存,现在还具有TAS5558器件。 我们已确认TAS5558可与板上的现有布局配合使用。

    您是否可以将TAS5538设备更换为主板上的TAS5558设备? 如果没有,请告诉我,我们可以为您安排返工。

    我也已向客户服务代表咨询了机票。  

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    TAS55x8下的PCB如下所示:

    因此PowerPAD很小,不会接触针脚16和37处的通孔。
    为了将PowerPAD连接到GND平面,是否应移除IC下的焊层掩码?

    我假设,IC的性能受到PowerPAD接触不良的影响。 EVM的布局与建议的PCB相差很远:

    当然,我们谈论的是同一个PCB。

    我认为我们可以管理更换。 如果不起作用,我将与您联系。

    此致,
    Jochen