请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5756M 你(们)好
TAS5756M仅允许通过循环PVdd更改放大器FSW。 对于我使用AM调谐器的应用程序,这是不可行的。
我的想法是通过更改输入FS来更改FSW,如下所示
已选择HF7。
FS=44.1k,Fsync = 88.2k,所选FSW为4xFsync = 352kHz
FS=96k,Fync=96k,且选定的FSW为4xFsync = 384kHz
[Q1]我们可以随时更改4线I2S切换FS 44.1k和FS 96k以设置不同的FSW吗?
[Q2]是否需要其他设置?
Rgds
开尔文