This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760LD:DR_INA/DR_INB -连接

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574894/tas5760ld-dr_ina-dr_inb---connections

部件号:TAS5760LD
主题中讨论的其他部件:TAS5760L

你(们)好

对于我们的项目,我们不需要耳机输出。 DR_INA/DR_INB ,DR_OUA/DR_OUTB,DR_MUTE,DR_UVE,DR_NC和DR_CP是否可以保持未连接? 我们正在使用Mono PBTL,使用软件控制布局/设置。

Christian Harnes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过进一步的研究,我发现我只能使用没有HP/LD部件的TAS5760LDAP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    感谢您的更新,正如您所提到的,TAS5760L是适合您应用的最佳解决方案。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师