This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:在文档SLAA557上

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574884/tlv320aic3204-on-the-document-slaa557

部件号:TLV320AIC3204

大家好

您是否介意询问TLV3204AIC3204?3204?


<问题1>
 文档SLAA557 P96上有描述“5.2 (注册).........1第0页/注册0:页面选择注册- 0x00 / 0x00 (P0_R0)”。
"内存映射摘要"是什么意思?
它的意思是" 注册地图摘要",不是吗?
(它与文档SLAA557 P123上的"第1页/注册0:页面选择注册- 0x01 / 0x00 (P1_R0)"相同。)


文档SLAA557 P99上有描述“5.2 16 Page 0/ Register 16:Reserved Register - 0x00 / 0x10 (P0_R16)”。
我们猜  保留的寄存器通常 允许只读。
 为什么此寄存器可以写入?  它的用途是什么?


此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Matsumoto-san,

    1.-您回答正确。 “5.2 (注册).........1页0 /注册0:页选择注册- 0x00 / 0x00 (P0_R0)”中有一个拼写错误。 它应该是“登记表概要”。

    2.-感谢您的观察。 这也是数据表中的拼写错误。 它应标记为只读(R)。

    再次感谢您的这些观察。 我将通知团队修改此内容。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.