This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560与TAS2557的电流消耗

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574680/tas2560-current-consumption-on-tas2560-vs-tas2557

部件号:TAS2560
主题中讨论的其他部件:TAS2557

尊敬的专家:

客户(三星)正在调查每个供应商的音频解决方案。

因此,他们 希望获得 TAS2560和TAS2557之间的电气规格,以比较竞争对手 的解决方案。

您是否可以帮助我在 600mW输出和8欧姆负载条件下获得电流消耗数(mA)?

谢谢!

徐志勋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JH:

    我将尝试获取TAS2560的当前消耗值。 对于TAS2557,此设备可能更难获得消耗值。

    此致,
    Ivan Salazar
    德州仪器(TI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的支持。

    我 必须为客户提供两种价值(TAS2560/TAS2557)2557)。 因此,希望也获得TAS2557的当前值。

    即使很难获得当前号码,您能帮您吗?  如果  未测量,模拟数据也可接受。  

    谢谢!

    JH。