This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100A-Q1:12kHz采样频率

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573907/pcm5100a-q1-12khz-sampling-frequency

部件号:PCM5100A-Q1

您好,

我 想在PMC5100上使用12kHz采样率(WCLK)。

以下是我的问题,

12kHz采样频率应使用什么SCK频率?

以下捕获在数据表第24页中有,但它没有12kHz采样率信息。

问题1.那么,如何使用系统时钟频率值?(例如示例或参考指南)

              
问题2. 如果我使用12kHz采样率,我可以使用48kHz采样率基准的quard除法吗?

例如)- SCK:1.536MHz (48kHz的四分位)或

      - bck:384KHz (适用于32F)

    -LRCK:12kHz

此致

YK Jung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,YK,

    在12kHz采样率下运行时的SCK频率应如下所示:

    您需要确保符合数据表中指定的时钟条件,以确保设备正常运行。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Diego:

    感谢您的回复。

    但是,无法打开您的重播,可能是链接中断。

    那么,您能否通过我的电子邮件将您的答案发送给我?

    我的电子邮件地址是deega@wtmec.com

    此致,
    YK Jung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,YK,

    很抱歉,我再次上传了值,请参阅下表。

    采样
    频率
    系统时钟频率(fsck)
    MHz
    128个FS 192个FS 256个FS 384 FS 512个FS 768个FS 1024 FS 1152 FS 1536 FS 2048 FS 3072 FS
    12kHz 1.536 * 2.304 * 3.072 4.608 6.144 9.216 12.288 13.824 18.432 24.576 36.864

    *受PLL模式支持

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Diego:

    感谢您的转接。

    此致,

    YK Jung