This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM:DIR -信号丢失后音频恢复失败

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574454/pcm9211evm-dir---audio-restoration-fails-after-signal-loss

之后无法建立正常的数字音频传输
输入信号丢失和恢复。 情况如下:

在我的Linux系统上,默认的PCM9211EVM设置
(通电时)提供模拟或数字的录制/播放
音频,无需任何附加的9211配置
或更改任何默认跳线设置(即 第9周
左侧)。

如果我打开主板电源(例如,将USB电缆连接到
计算机),其中同时存在模拟和数字音频
一个相关的连接器可以收听或录制
源。 源可以(自动)切换
通过启用/禁用RXIN0输入来连接/来自数字音频。
即通过如下设置Reg 34:
    
     w 80 34 00   #选择RXIN0,
                        # pwr on axa amps, DIR -> Main Out
     W 80 34 C0  #电源关闭同轴安培,ADC ->主输出

主板通过的音频将严重降级或
 在以下情况下,DIR连接到主输出时完全丢失:

1) SPDIF电缆已断开连接,然后重新连接。

2)通过以下9211 Reg重置并启用DIR
  设置:

   W 80 40 33  # reset PCM9211,Both DIR/ADC audio lost (W 80 40 33 #重置PCM9211,两个DIR/ADC
   w 80 34 00  #(重新)启用RXIN0,但无有效音频

注:电缆断开或重置不会产生不利影响
        当ADC连接到主输出时。

到目前为止,我找到的恢复正常音频的唯一方法是
关闭并重新打开主板。 我无法发现
将要进行的寄存器设置的任何组合或顺序
恢复正常音频。

谁知道如何在不关闭电源的情况下恢复音频?

Thx,

B

PS仍在寻找PCM9211EVM应用源代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    很抱歉回复延迟,我们将 查看您的问题,并尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师