This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 它如何通过接收音频AMP的I2S数据-1 (0xFF)作出响应

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, PCM5100A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/571793/how-it-response-with-receivce-i2s-data--1-0xff-of-audio-amp

主题中讨论的其他部件:TAS5731MPCM5100A

您好,

    您能否检查I2S AMP在接收数据-1 (0xFF)时如何响应?

    因为我有一个I2S源,当它 是消音源时, 它将发送 数据-1 (0xFF),所以我 需要 检查AMP 响应。   是否 也是sicence (此时它 提到  输出噪声 应是最小值)?  或者  AMP输出有其它操作。

    谢谢       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darren,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    能否提供您正在使用的放大器的部件号? 关于您的问题,通过I²S发送0xFF的值将意味着与0x00值的-1 (±3.2768万)偏差,通常是数字引用,即"静音"。 根据滤波器和处理情况,此值可能被解释为放大器上的静音。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

                感谢您的回复。

                我们有两个用例,一个是DSP I2S输出+ TAS5731M。  另一个是 DSP I2S输出 + PCM5100A +模拟AMP。  

                 因此,这意味 着即使这 两个芯片 都支持高达  32位的I2S数据, 而我 的I2S仅发送0xFF (16位)。  两  个芯片是否 可以将其定义为"静音"信号?  正确吗?

                

               

               谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    我们有两个用例,一个是DSP I2S输出+ TAS5731M。 另一个是DSP I2S输出+ PCM5100A +模拟AMP。

    因此,这意味着即使这两个芯片都支持高达32位的I2S数据,而我的I2S仅发送0xFF (16位)。 两个芯片是否可以将其定义为"静音"信号? 正确吗?

    在PCM5100A输出后,我们检查了SNR,只有95dB。 该值是否为预期值?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Darren,

    很抱歉耽误你的时间。 这两种设备都支持16位操作,因此,如果I²S源只发送16位数据,我建议在16位操作中配置TAS5731M。 0xFF数据将被解释为静音。

    关于SNR,请确保您的测试符合数据表中提到的测试条件。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师