请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320ADC3101 大家好,我可以在数据表的第6页上看到,当设置为2.5V电源时,麦克风偏置引脚可以输出4mA电流。 如果我使用的是MICBIAS = AVDD,晶体管的来源是多少? 我猜它超过4mA,因为它不会像2.5V那样加载内部参考电流。 是否有适用于任何地方的规范? 如果有差别,则我的电路上的AVDD为3V。
谢谢,Mark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我可以在数据表的第6页上看到,当设置为2.5V电源时,麦克风偏置引脚可以输出4mA电流。 如果我使用的是MICBIAS = AVDD,晶体管的来源是多少? 我猜它超过4mA,因为它不会像2.5V那样加载内部参考电流。 是否有适用于任何地方的规范? 如果有差别,则我的电路上的AVDD为3V。
谢谢,Mark
谢谢Luis。 数据表通常会显示输入/输出线路的源/汇电流以及该电流处的电压。 我想也许TI知道MIC偏置晶体管可以提供的范围,但我只是忘记了将其放在数据表上。 有一个AVDD图以及来自MIC偏置的晶体管电压降,但没有提及源电流。 是在驱动万用表还是4mA? 我想我会在那个引脚上放置一个750R电阻器,看看电压是什么,希望是典型的电压。 典型范围的规格以及未测试的说明在数据表中仍然很有用。 我不同意以下说法:“我们不指定此值,因为它取决于您的AVDD电源电流能力”。 当然,您不能提供比AVDD电源更多的电流,但如果我的AVDD可以提供1安培的电流,这是否意味着麦克风偏压也可以? 我对此表示怀疑。
此致,Mark