This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPL测量

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574474/spl-measurements

大家好,

我们对1 m 距离处放大器的SPL (声压级)感兴趣。 这是我们在数据表中显示的规范吗?

我在这里看不到它,我想这是因为它会因扬声器的选择而异。

查看我们的低功耗音频放大器产品组合,我们对距离1 m 远的90dB感兴趣。

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akash,

    很难推荐低功耗音频放大器,因为正如您所提到的,此参数取决于扬声器的选择。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    你能评论一下我上面提到的SPL参数吗? 这是我们可以从数据表中得到的吗? 看着我们的放大器,我没有找到它。

    此致,
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Akash,

    否,您无法在我们的放大器数据表上找到SPL参数,因为该参数取决于所选的扬声器。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师