This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1:热关机

Guru**** 2374150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2000D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572858/tpa2000d1-thermal-shutdown

部件号:TPA2000D1

您好,

TPA2000D1是否具有热关机功能?
如果是,您能否告诉我热关机的规格?

此致,
意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Itali

    此设备具有热保护。 当结温超过150°C时,热保护会关闭设备,以防止对IC造成损坏。

    此致
    Jose Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose Luis Figueroa

    感谢您的回复。

    此致,
    意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose Luis Figueroa

    很抱歉还有其他问题。

    TPA2000D1是否具有过流保护?
    它的工作电流是多少?

    此致,
    意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Itali,

    您可以查看下一个帖子: TPA2000D1过流保护 以查找此信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa  
    音频应用工程师