This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731's VREG电压规格的问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574270/tas5731m-question-of-tas5731-s-vreg-voltage-specification

部件号:TAS5731M

您好,请告知TAS5731M的VREG电压及其规格(?V+/-?%)。 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    未发布这些VREG值的原因是我们不建议使用引脚为任何外部设备供电。 该引脚用于实现去耦电容器以过滤内部产生的电压。 否则,VREG电压仅供设备内部使用。

    此致,
    Brian Angiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne,

    VREG电压约为3.3V。  Vreg引脚用作内部稳压器的去耦点,因此不 应用于为外部电路供电。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Brian,我们需要电压规格来定义VREG引脚去耦电容器的额定电压。 感谢您的建议...Wayne Chen