This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:来自最终L和amp;R输出级的杂音

Guru**** 2374150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574429/tlv320aic3254-pop-noise-from-final-l-r-output-stage

部件号:TLV320AIC3254

您好,

我们正在 几 款即将推出的产品中使用TLV320AIC3254,并且在所有实例/产品中都存在相同的问题。  当I2S 音频被发送到编解码器时,线路输出L和R会发出"弹出"噪音,当显示音频时,编解码器的输出级会立即"通电",这会导致耦合器盖在下游充电。 我们想知道注册表中的开关,以便使最终输出阶段持续打开。 请注意,我们不使用HPL或HPR输出。

在 第1页/寄存器9:输出驱动器电源控制寄存器- 0x01 / 0x09 (P1_R9)上:
如果我们将Mal和MAR设置为'1',我们就听不到流行音乐。 5秒钟无音频后,它们被设置为0,然后当我们再次播放音频时,弹出窗口将返回。

通过DVM,我们可以看到Lor & LOL输出从0V更改为~.889V (当音频存在时),然后在音频完成后切换回0V。 我们没有在移动应用中使用此部件,因此电源使用不是问题。

提前感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    Lor和LOL输出具有共模电压,固定在0.75V或0.90V,具体取决于编解码器配置。 如果LOL和Lor输出已通电,则启用此电压。 即使不发送I2S数据,我也建议保持这些输出通电。 第1页/寄存器9用于控制输出驱动器电源。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.