This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:48kHz采样率下的频率响应

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574396/tlv320aic34-frequency-response-at-48khz-sample-rates

部件号:TLV320AIC34

对于48kHz采样率,AIC34是否具有从数字输入到DAC输出(HP或线路-任何模拟输出)的任何频率响应曲线?  

我的客户目前正在使用开放源代码Linux驱动程序,并且看到比我预期的更快的高频回滚: -3dB点似乎大约为14kHz。  以20kHz滚动,几乎为10dB。  根据我们的DAC (数据表)上的48kHz采样率和0.45F角频率-我预计在大约21kHz时为-3dB。  我目前正在对他们的寄存器设置进行故障排除。  同时,我们是否有任何曲线显示48kHz FS的频率响应 ,或者我们是否可以通过AP运行AIC34并采用响应曲线?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dan,

    请查看下面的频率响应。 编解码器配置为48kHz采样率,线路输出,10kohm负载,0dB增益。 如数据表中所述,它具有-0.5dB增益误差。 如您所述,-3dB预期为21KHz (约)。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完美! 正是我所期待的 谢谢,路易斯·费尔南多!
    此致,