This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:PurePath Console .h与.cfg

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574219/tas5754m-purepath-console-h-vs-cfg

部件号:TAS5754M

您好,

我正在比较同一TAS5754设计的PurePath控制台的.h和.cfg输出文件。

似乎.h中有关寄存器的所有信息都包含在.cfg文件中,但寄存器之间还有一些数据行,如下所示:

W 98 00 00 00
W 98 00 00 00
W 98 7f 00
W 98 00 00 00

这些是否表示我必须在I2C传输中引入延迟,以确保TAS5754的正确初始化?

如果没有,请告诉我如何解释这些代码行?

非常感谢,

迪米特里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dimitris,

    这些行用于在TAS5754M内部寄存器地图中的页面和书籍之间进行更改:  

    w 98 00 00 #转到第0页
    w 98 00 00 #转到第0页
    w 98 7f 00 #更改为Book 0
    w 98 00 00 #转到第0页

    DSP的内存位置按书籍和页面组织。 要访问正确的寄存器存储位置,您必须选择该书籍,然后选择具有感兴趣寄存器的书籍页面。 每本书的第0页都有寄存器0x7F,此寄存器用于在书籍之间进行更改。 所有页面的寄存器0x00用于更改页面。 对于常规配置,只使用Book 0中的寄存器。 GUI进行这些写入以确保选择了正确的书籍和页面,只要确保配置的寄存器来自正确的页面,您就可以删除最终代码中的这些行。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师