This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4819:PSRR/CMRR

Guru**** 2375680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, LM4819
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/573893/lm4819-psrr-cmrr

部件号:LM4819
主题中讨论的其他部件:TPA6211A1

您好,

我在数据表中找不到PSRR和CMRR的值。
如果有一些数据,请告诉我。

我想将LM4819的数据与TPA6211A1的数据进行比较。

           PSRR CMRR
LM4819      ?      ?
TPA6211A1 85dB 63dB


此致,
意大利语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Itali:

    遗憾的是,有关此设备的信息不多,很难找到此类信息。 但我建议您使用TPA6211A1比LM4819更好的设备。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é Luis Figueroa,

    感谢您的快速响应。
    我会向我们的客户推荐TPA6211A1。

    此致,
    意大利语