This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3256:单声道麦克风信号消除了附近的通话

Guru**** 2375800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3256EVM-U, TLV320AIC3256
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/574146/tlv320aic3256-nearby-conversations-eliminated-from-a-mono-microphone-signal

部件号:TLV320AIC3256

我正在尝试消除来自单声道麦克风的音频信号中的一些噪音。  我需要先消除 噪音,然后再将其发送到模拟音频 编解码器输入。   噪音是指麦克风以更低的音量接收的附近对话。

我不能只使用密耳扬声器麦克风 或 添加额外的麦克风元素来使用主动降噪功能。  我只能修改来自单个麦克风元件的信号。

我购买了TLV320AIC3256EVM-U评估模块,正在等待访问Pure Path Studio软件,以尝试可放入TLV320AIC3256 DSP中的音频处理应用。

我当前的策略是将TLV320AIC3256用于

1) 数字化麦克风输入信号(ADC),
2) 执行一些处理(DSP)以清除不需要的音频组件
3) 然后将数字信号转换回模拟信号(DAC)

希望音频信号看起来像来自麦克风,没有多余的音频。

是否有更好的方法?  还是使用更好的芯片组?

我认为这种方法存在问题
1)在芯片上,TLV320AIC3256似乎无法将记录DSP的输出连接到回放DSP的输入
2) DSP处理和ADC/DAC转换可能会导致明显的延迟。

要解决上面的问题1, 我必须 创建一个电路,该电路将接收 来自录制DSP输出的数据,并将其发回回放DSP的输入。

如有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bill,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    我已通知您访问PurePath Studio的请求。 您将在几分钟内收到一封确认您访问权限的电子邮件。

    关于您的第一个问题,TLV320AIC3256具有两个miniDSP,如您所述:录制miniDSP和回放miniDSP。 在PurePath Studio的帮助下,您可以使用处理器间模块将录制miniDSP连接到回放miniDSP,反之亦然。 此处理器间块将允许您进行更多的内部处理,以减少/消除来自麦克风的多余音频。

    如果这是您第一次使用PurePath Studio,我建议您查看下面的Wiki文章:

    e2e.ti.com/.../3320.getting-started-on-purepath-studio

    miniDSP延迟取决于采样频率。 大多数块都定义了延迟,例如,根据要使用的块类型,大约为15/FS采样率的小数点/内插器块。 因此,我建议使用44.1kHz/48kHz这样的频率来减少这种处理延迟。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.