This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:是否可以在没有I2S时钟的情况下禁用TAS5754进入待机状态?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/572622/tas5754m-is-it-possible-to-disable-tas5754-going-to-standby-with-no-i2s-clock

部件号:TAS5754M

您好,音频人员,我们有一位客户在播放声音输出的开始或结束时遇到杂音。 此问题是由于TAS5754处于待机状态,而客户系统处于空闲状态,且没有I2S时钟。 PoP实际上是由内部DAC的放大器的差分输入不平衡引起的。 客户在DAC输出至安培输入之间放置了电阻器。 我通过  将反 向放大器差动输入转换回平衡来减少/修复它。 但是,即使没有I2S时钟处于怠速状态,客户仍希望功放保持运行。 这将完全解决问题。

我已经查看了我们的数据表。 我尝试P0-R37忽略I2S时钟。 但是,这不能阻止TAS5754在无I2S时钟的情况下进入待机状态。 那么,还有什么要做的吗?

此致,

KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

     此器件的I²S时钟必须处于活动状态,才能正常运行,请向我发送您在寄存器37中使用的配置,以便在EVM中复制它吗?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Diego,对于注册表37,我尝试0x7F和0x3F等值。 要检查TAS5754是否将在EVM中没有I2S时钟的情况下进入待机状态,这非常简单。

    您只需在PPC2 GUI中将输入更改为PSIA。 如果您没有真正从AP连接PSIA,则IC将没有I2S时钟。 您将看到TAS5754停止PWM输出,这意味着处于待机状态。 如果将输入更改为USB或Optical,您将看到TAS5754将再次输出PWM。

    我尝试了不同的寄存器值来查看TAS5754在将输入切换至PSIA时是否可以保留PWM输出。 但不幸的是,我找不到这样的寄存器设置。


    此致,
    KES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

    谢谢,我已经在EVM和来自AP的外部PSIA接口中尝试了类似的配置,但只是想知道您为R37尝试的确切寄存器设置。 当功放忽略时钟检测(写入0x64至寄存器37)时,只要主时钟仍在运行,当I²S Ω 输入被删除时,输出就不会关闭。 请在您的EVM中尝试此操作吗?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego,谢谢。 我会尝试,但需要等到下星期一。

    此致,

    KES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,迭戈,我试过。 正如您所说,使用0x64编写reg 37可以为无BCLK和LRCLK保留PWM输出。 但是,如果没有MCLK,它仍然存在问题。 那么,是否有任何设置也能够在没有MCLK的情况下保持PWM输出?


    此致,
    KES
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,KES,

    遗憾的是,TAS5754M需要主时钟来驱动内部电路,如果未提供MCLK,放大器的输出将关闭。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师